This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:引脚41上复位的电压阈值?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605025/cc430f5137-voltage-threshold-for-a-reset-on-pin-41

器件型号:CC430F5137

大家好、

我有一位客户对标有 RST/NMI/SBWTDIO 的引脚41上的复位电压阈值感兴趣? 我们知道3Vcc 工作模式下的 GPIO 阈值(降低电压时)介于0.75V 和1.65V 之间(根据数据表)、但我们想了解这是否也适用于复位引脚以及3.3Vcc 会对其产生什么影响? 非常感谢您提供的任何见解!!

非常感谢、

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Amanda、我将把这个帖子移至 MSP 低功耗微控制器论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    我将对此进行研究。 我认为 RST 的电平应该与其他 GPIO 相同、但我想检查一下、因为我不确定是否是100%。 但是、我想知道您为什么要问? 要使 RST 实际触发复位、您必须具有特定的脉冲持续时间、而不仅仅是一个边沿-请参阅数据表 www.ti.com/.../cc430f5137中 PMM、掉电复位(BOR)部分下的 tRESET 规格

    或者、他们是否要求更多 SBW 时序信息?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、感谢您的回答。 我将确保他们了解脉冲需要至少2us。 感谢您的帮助、很抱歉无法回答您的更多问题。 当我了解更多信息时、我必须告知您。 让我知道您对阈值的了解。

    此致、
    -Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    我现在还向团队确认、在该器件(以及大多数器件、即数据表中未单独列出此引脚的器件)上、RST/NMI 引脚应遵循与输入施密特触发器相同的输入规格。

    此致、
    Katie