This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP430 CC1101- AX.25和 SSP 协议编程。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605457/msp430f2618-msp430-cc1101--ax-25-and-ssp-protocol-programming

器件型号:MSP430F2618

我的毕业项目有一个 MSP 430微控制器、它通过 SPI 和 AX25协议从一端与收发器相连 、而另一端通过 SSP 和 I2C 协议与板载计算机相连。
我找到了解释 AX、25和 SSP 协议的 SORCes,但我有编写代码本身的程序( IAR )。 从一开始就有没有任何好的资料解释了对微控制器的 AX.25或 SSP 质子的编程? 甚至是微控制器的一般网络编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Noha、

    我找到了 AX.25的资源、您可能想要结算。 快速谷歌搜索发现了以下内容: processors.wiki.ti.com/.../Open_Source_Projects_-_MSP430

    遗憾的是、我不知道任何 SSP 协议示例、但我会不断挖掘并告知您是否发现任何内容。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Caleb Overbay