This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用 HFXT 晶振时的电流消耗

Guru**** 2613755 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605281/msp430fr5969-current-consumption-when-using-the-hfxt-crystal

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

你好。

 

我有疑问。

我想知道、在类似如下设置的情况下、是否有测量数据。

当我使用4MHz HFXT 晶振并将 MCLK 设置为1MHz 时、平均测量结果为369uA。

我使用 EnergyTrace 测量了 MSP430FR5969 Launchpad。

寄存器设置如下:

 

int main (空)

 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

 

 P1DIR = 0xFF;

 P1OUT = 0;

 P2DIR = 0xFF;

 P2OUT = 0;

 P3DIR = 0xFF;

 P3OUT = 0;

 //P3SEL1 |= BIT4;

 P4DIR = 0xFF;

 P4OUT = 0;

 PJOUT = 0;

 PJSEL0 |= BIT6 + BIT7;                 

 PJDIR = 0xFFFF;

 

 PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

 

 CSCTL0_H = CSKEY >> 8;                   

 CSCTL2 = SELA_VLOCLK + SELM__HFXTCLK + SELESS__HFXTCLK;

 CSCTL3 = DIVM__4 + DIVS__1;                    

 CSCTL4 = 0x0409;

 

 操作

 {

   CSCTL5 &=~(LFXTOFFG | HFXTOFFG);                  

   SFRIFG1 &=~OFIFG;

 } while (SFRIFG1&OFIFG);                   

 

 CSCTL0_H = 0;                            

 

 while (1);

 

我的测量电流值是否有效?

 

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchida、

    请查看 数据表中的第5.4节和表5-5。 提及这些、您的369uA 数似乎是合理的。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    根据数据表的表5-5、4MHz 晶振的 HFXT 电流消耗为75uA、1MHz 时的有源模式电流消耗约为200MHz (第5.4节)。 VLO 也会消耗100nA (表5-7)的电流、但该值为空、您的 LaunchPad 连接和调试器中的 EnergyTrace 执行很可能会解释剩余电流。 更多信息、请参阅 SLAA650和 SLAA603。

    此致、
    Ryan