This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:定时器中断不起作用

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605429/msp430fr4133-timer-interrupts-does-not-work

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133MSP430WAREMSPWARE

你(们)好!

我刚刚收到了我的 LaunchPad  MSP-EXP430FR4133 、并尝试从  MSP430Ware 中运行一些示例代码示例。


带有定时器(A0或 A1)的示例均不起作用。 设置 GIE 标志后、它会将我抛出到 ISR_TRAP_asm 、指示我没有提供计时器的中断处理程序。 下面是 MSP430Ware 的示例、不适用于我。

int main (void)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止 WDT

//配置 GPIO
P1DIR |= BIT0; // P1.0输出
P1OUT |= BIT0; // P1.0高位

//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活
//先前配置的端口设置
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

TA0CCTL0 |= CCIE; //启用 TACCR0中断
TA0CCR0 = 50000;
TA0CTL |= tassel_SMCLK | MC__continous; // SMCLK、连续模式

_bis_SR_register (LPM0_bits | GIE); //输入带中断的 LPM3
__no_operation(); //对于调试
器}

//计时器 A0中断服务例程
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector = TIMER0_A0_Vector
__interrupt void Timer_A (void)
#Elif defined (__G_)
void __attribute_((NOT_UCC0_A)#interrupt COMPIONENT

!#TIME_RATOR (NOT_ERA0)
#endif
{
P1OUT ^= BIT0;
TA0CCR0 += 50000; //将偏移添加到 TACCR0
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否包含了头文件 MSPware。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas,是的,我已经把它包括在内了。

    这很奇怪、但今天一切都正常了。 我不知道问题是什么、因为完全相同的代码现在可以正常工作...