This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2471:确认内部电阻器值以及 Comparator_A 上基准电压线路上的电阻器值变化

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605043/msp430f2471-confirm-the-internal-resistors-value-and-that-resistor-value-variation-on-reference-voltage-line-on-the-comparator_a

器件型号:MSP430F2471

尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
请告诉我以下电阻器(R1、R2、R3)的值和变化吗?

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际电阻器值是机密内部信息。 (但您可以尝试通过 CAX 引脚测量它们。)

    电压比的变化在数据表中指定为 V (Ref025)和 V (Ref050)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致。
    Kaka