This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6459:将程序从 MSP432移植到 MSP430F6459

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599947/compiler-msp430f6459-porting-of-program-from-msp432-to-msp430f6459

器件型号:MSP430F6459

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想知道是否可以将基于 MSP432的程序移植到 MSP430F6459等 MSP430 MCU。 我已使用 CCS 基于 MSP432开发了所需的应用程序、但由于需要 MCU 实现高温度范围、我需要在 MSP430F6459高可靠性 MCU 上获取相同的程序。 我还想提一下、我在程序中使用了 MSP432的各种 TI 外设 API。 因此、是否可以移植该程序?

此致、

Amit Kotal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此类问题的大多数答案一样:
    视情况而定。 我们无法分辨您使用的资源/外设。

    最好选择使用每个处理器的数据表、浏览每个外设/driverlib 调用/端口、并确保 MSP430上有一个等效的器件。

    即使仍然如此、您可能会遇到 RAM、闪存或性能问题。

    ETA:

    例如、MSP430只有一个12位 ADC、没有 FPU 或 AES 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、请尝试一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、

    由于432是新一代处理器、我们提供了移植指南、可帮助您从 MSP430过渡到 MSP432。
    也许您也可以在那里找到一些见解。 www.ti.com/.../slaa656c.pdf

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将其向后移动。 他正在从432降级到430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我明白了...我觉得迁移指南基本上显示了平台之间的差异、无论端口的方向如何、仍然会有有用的信息。
    -Priya