This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:在 MSP432 Launchpad 上运行图形库

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603098/msp432p401r-run-graphical-library-on-msp432-launchpad

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

您好!  

我想在 TI 的 MSP432 Launchpad + 320*240 LCD 屏幕上运行图形库。

转到 MSPware、这里有适用于 MSP432的图形库的代码示例。

下载到 Launchpad 中,屏幕可能会打开,但屏幕上未显示任何信息。

我检查代码中的液晶屏驱动程序是否与液晶屏相同。 您能帮我提供有关此案例的一些提示吗? 谢谢!

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivian、

    您能告诉我们您使用的是哪个版本的 LaunchPad 吗? 您是否正在使用红色(修订版2.0或更高版本) LaunchPad? 您使用的是哪个版本的 CCS? 您是否试用过新 SDK?

    您能否尝试将其导入到 CCS 云版本并下载此示例以查看其是否实际工作?
    dev.ti.com/.../

    这可以通过单击左上角的云图标来完成、将鼠标悬停在上面将显示"Import to CCS Cloud"、然后编译并将其下载到您的板上、以查看此示例(在最新的 CCS 和 grLib 版本上运行)是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到底是哪款 LCD 和哪款图形库? 它们必须匹配。 我使用的是 K350触摸屏、一切正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivian、您是否能够根据我们的建议确定问题?
    -Priya