This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未找到 MSP430演示 FIR 软件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169, MSP430FR5994, MSP-DSPLIB, TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601853/msp430-demo-fir-software-not-found

器件型号:MSP430F169
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994MSP-DSPLIBTIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING

我想将更多示例下载到我的 MSP430F169上、以及 slaa228中相关 FIR 滤波器的演示软件实现、您可以在其中找到"本应用报告中包含的演示软件利用了上述算法。" 该演示软件在哪里? 我从哪里获得它?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您的发帖。

    您可以在以下 网页上找到相关的演示软件

    这也是软件下载的直接链接。 我下载了这些文件、它似乎只是二进制文件。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您计划在新项目中使用 MSP430F169、我建议您使用我们的较新器件之一、例如 MSP430FR5994、它具有专为快速高效地执行滤波和转换而设计的低功耗加速器。

    此外、我们还为 大多数 MSP430器件提供 MSP-DSPLIB (随 MSP430Ware 提供)、尽管 MSP430F169似乎不受支持。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看使用 MSP430 FRAM 微控制器的滤波和信号处理参考设计(TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING) TI 设计。 我想您会发现它非常有趣。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。