This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2210:数据显示在信息存储器中、地址为0x1000 - 0x10FF

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605301/msp430g2210-data-that-shows-up-in-info-memory-at-0x1000---0x10ff

器件型号:MSP430G2210

您好:

我正在尝试了解 MSP430G2210器件的信息存储器中显示了哪些信息。  我知道 DCO 校准数据在工厂编程为地址0x10F8 至0x10FF。  但是 、通过使用 TI 闪存工具对 MSP430G2210器   件进行编程后进行回读、我还可以在0x1000 - 0x100F 的信息存储器的前16个字节中看到数据。  (AA 55 FF 3F CD AB AA 55 34 12 -请参阅 下面的 TI.txt、该文件是 从我们编程的 MSP430G2210器件读回的-我们只对主代码空间0xF800 - 0xFFFF 进行编程)

这是否也是复位后初始上电后可能编程的校准数据或初始化数据?  请向我指出正确的信息、以确认这些数据可能是什么。  谢谢你。

e2e.ti.com/.../readback_5F00_U5_5F00_baseline.txt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只是来自测试的随机数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复...但您能否提供任何其他详细信息? 什么测试? 该随机数据来自哪里? 从哪里离开? 暂存数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 在芯片销售前的测试。