This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想访问我的系统时间以生成时间戳。

Guru**** 2896100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600242/i-want-to-access-my-system-time-to-generate-a-timestamp

主题中讨论的其他器件:MSP430FG6426MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我想访问我的系统时间、即本地时间、并根据特定输入生成时间戳、例如、假设我希望在某个引脚上的电压为 v 伏特时生成时间戳(当前系统时间)。如何使用 msp430fg6426来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用此器件上可用的实时时钟(RTC_B)模块并使用秒、小时和分钟计数来生成时间戳。 MSP430Ware 中有一个示例 、展示了如何正确设置 RTC_B 模块以及如何读取这些寄存器。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    如果我想使用备用电池、该怎么办?您能帮我完成软件的实施吗?我尝试了文档中提供的软件、但我无法获得输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试使用哪一个示例? 据我所知、MSP430Ware 中没有显示如何将 RTC 与备用电池系统配合使用的示例。 另请注意用户指南第3.2节中的以下内容:

    如果备用电源子系统由辅助电源 VBAT 供电、则会限制对子系统中模块的访问和控制:

    • 存储在备份 RAM 中的数据将被保留、但无法访问。
    • RTC (如果启用)与32kHz 晶体振荡器一起继续运行、但无法访问时间和日期信息。
    • 时钟系统中对 LF 晶体振荡器设置的更改不会生效。

    这意味着、在使用备用电池时、您无法从 RTC 访问日期和时间信息、只能让 RTC 继续相应地运行。 此外、用户指南的第3.2.1节介绍了器件切换回主电源后如何访问此信息。  

    此致、  
    Caleb Overbay