This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:BSL

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-EXP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601782/msp430fr5969-bsl

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5969MSP-FET

尊敬的先生,
 

我正在 MSP430FR5969 LaunchPad 中进行 BSL 编程。

为此,我参考了 TI 材料“slau657.pdf”。  首次在 MSP430FR5969 LaunchPad 中加载时,我参考 了第6.1.2节中给出的步骤。 使用源代码加载 Crypto 引导加载程序。

之后、我已经按照 6.2.3.2示例中给出的步骤加载了应用程序、将 UART 与 MSP-EXP430FR5969和 MSP-FET 配合使用。 但是当我使用命令提示符命令时,我得到了“ack_error _messege”[见下面的图]。

 如何解决该错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为对其他用户的引用、这是以下主题的继续讨论。

    我重复了您的错误。 要解决此问题、您需要在窗口的设备管理器中将'script.txt'文件中的 COM 端口从 MSP 调试接口 COM 端口更改为 MSP 应用 UART1 COM 端口。 对于我来说、我使用了 COM41并获得了"[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!" 终端窗口中的错误消息。 将脚本更改为 COM42后、通过 BSL 进行编程成功。

    我相信这将解决您的问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,
    感谢您的纠正。 我已经按照您提到的所有说明进行操作。 我正在使用 BSL Scripter 3_2_01_00。但仍然收到 ACK 错误-标头不正确。 我有 MSP430FR5969 LaunchPad 和 MSP-FET。 您能否从开始到所有步骤提供指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 MSP-FET 时、是否已从 LaunchPad 上的接线块上移除所有跳线? 我在'script.txt'中更改的唯一内容是 COM 端口号。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在尝试使用上面屏幕截图中的 Crypto-Bootloader 之前、我根据《适用于 MSP430FR59xx 和 MSP430FR69xx MCU 的 Crypto-Bootloader (CryptoBSL)用户指南》中的第6.1节、使用 MSP-FET 对 MSP430FR5969进行了编程、 其中包含有关如何使用二进制文件首次将引导加载程序加载到器件中的说明。 这是第1步。 第2步是将 BSLScripter 与 CryptoBootloader 脚本配合使用。

    如果未正确完成步骤1、则无法使用 CryptoBootloader。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,
    感谢您的指导。 但我遵循了第6.1.1和6.1.2节。 然后尝试遵循6.2.3.2示例、将 UART 与 MSP-EXP430FR5969和 MSP-FET 配合使用。 但我仍然遇到错误。 如何解决该误差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用了正确的 COM 端口?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    我已根据您的指令选择 COM 端口。 对于器件 mspfr5969,显示了 MSP 调试接口[COM 12]和 MSP UART 应用程序[COM 11]。 其他设备的 COM 端口。所以我选择了 COM11。 此器件是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享此屏幕截图。 您似乎有两个 MSP 调试接口连接到 PC。 若要排除您使用的 COM 端口错误、一次只连接一个端口。 您是否通过 USB 电缆将 MSP430FR5969 LaunchPad 连接到 PC 以及将 MSP-FET 连接到 LaunchPad? 如果是、您需要从 PC 上拔下 LaunchPad、从隔离接头上拔下所有跳线、并将 MSP-FET 连接到 PC 并插入 LaunchPad。 然后、器件管理器应该只显示两个 MSP COM 端口、应用 UART 和调试接口。 在脚本中、必须使用与应用 UART 端口关联的 COM 端口。

    请从您的 PC 上删除任何其它串行适配器和任何其它类似工具。 理想情况下、您只需要连接 MSP-FET。 我担心 COM 端口上枚举的众多设备会导致您的问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,

    我已使用 MSP-FET 加载 Slau657pdf 中6.1.1中提到的二进制映像。 然后、我尝试使用 MSP-FET 在 Slau657pdf 中加载6.1.2中提到的源代码。 接下来、我尝试使用 BSL 脚本编写器、但遇到错误。 是否有任何 BSL Scripter 替代产品? 我想请您解释这些二进制映像和源代码的功能。 我可以生成自己的映像和源代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,
    我想从该链接下载一个文件 slau655.pdf。 http://www.ti.com/lit/slau655 我已尝试打开链接、但无法打开。 是否有任何方法可以打开此链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="4944909">我想从该链接下载一个文件 slau655.pdf。 http://www.ti.com/lit/slau655 我已尝试打开链接、但无法打开。 是否有任何方法可以打开此链接?

    很抱歉、您在下载 引导加载程序(BSL) Scripter 用户指南(SLAU655)时遇到问题。 似乎有几个修订向参考号添加了字母。 最新版本似乎是"c"、因此链接是 http://www.ti.com/lit/ug/slau655c/slau655c.pdf

    如果您在访问此文件时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="4944909"]
    我已使用 MSP-FET 加载 Slau657pdf 中6.1.1中提到的二进制映像。 然后、我尝试使用 MSP-FET 在 Slau657pdf 中加载6.1.2中提到的源代码。 接下来、我尝试使用 BSL 脚本编写器、但遇到错误。 是否有任何 BSL Scripter 替代产品? 我想请您解释这些二进制映像和源代码的功能。 我是否能够生成自己的映像和源代码?

    如果您使用 MSP-FET 加载二进制文件、则不必加载源代码。 该二进制文件应允许您使用 BSL Scripter。 您能否验证是否已移除隔离接头上的所有跳线以将板载调试器与 MSP430FR5969隔离? 此外、您是否尝试过我之前关于从 PC 上断开除 MSP-FET 之外的所有其他工具的建议? 您能否在连接 MSP-FET 的情况下分享您的 LaunchPad 图片?

    此致、

    James

    MSP 客户应用