This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5857:MSP430库

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GRLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605143/ccs-msp430fr5857-libraries-for-msp430

器件型号:MSP430FR5857
主题中讨论的其他器件:MSP-GRLIB

工具/软件:Code Composer Studio

有人能告诉我从哪里可以获得 用于 I2C 和 SPI 显示屏的图形库以及与之相关的任何示例吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 MSP-GRLIB 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens、

    我不熟悉 TI 微控制器以及编程。 我将花一些时间浏览 MSP-GRLIB 中的数据、然后返回给您。 我要做的是使用 MSP430FRxxxx (同时支持 SPI 和 I2C)运行小型 OLED 显示屏、并查看哪种显示屏更易于与我的整个应用配合使用。