This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430FR5857:C99

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604899/starterware-msp430fr5857-c99

器件型号:MSP430FR5857

工具/软件:Starterware

是否有任何关于 C99标准的数据或材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下 Wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../C99_Support_in_TI_Compilers

    C/C++编译器论坛可以帮助您解决您可能遇到的任何其他 C99问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我将仔细阅读文章和提供的文件、如果我有更多的澄清、请回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    c99的编译器用户指南不再在给定链接中提供。 感谢你的帮助。 我尝试在 C/C++编译器论坛中再次提出问题。