This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找针对简单电机控制的 MCU 建议

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604011/looking-for-mcu-recommendation-for-simple-motor-control

您好!  

我希望为类似无触摸垃圾箱盖/开门器的器件设计简单的电机控制、并希望获得有关正确微控制器的建议。  

该器件将具有两个传感器、并将控制电机打开/关闭 盖子/门。 我不希望在其中涉及任何嵌入式软件、因为器件并不复杂-一个传感器使电机朝一个方向旋转、另一个传感器朝另一个方向旋转。 当盖子/门完全打开或关闭时、电机必须停止。 盖子/门的重量可能约为2磅。 该器 件只需使用电池或通过家庭主交流电源转换的直流电源即可运行。

任何人能否为这种应用推荐合适的微控制器、或将我指向任何合适的站点以获取相关信息/数据、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    根据整个系统的不同、MSP430可能是此应用的完美选择。 它实际上取决于您要使用的电机类型以及如何对其进行控制。 哪个 MSP430也将由这个以及您希望 MSP430执行的其他操作和/或您连接到它的传感器类型来确定。 我对电机了解不够、无法为您提供全面的建议。 希望这里的社区能够介入这一问题。 我在 http://43oh.com/上看到了一些可以 为您提供一些想法的电机设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jace 提供的信息。 我仍然希望能得到熟悉电机的人的一些评论-提前感谢。