This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:是否有关于 SAC0中12位 DAC 精度的任何信息?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603864/msp430fr2311-are-there-any-information-about-the-accuracy-of-12bit-dac-in-the-sac0

器件型号:MSP430FR2311

你好。  

我有疑问。

我想我们可以在 MSP430FR2311的 SAC0中使用12位 DAC。

是否有关于 SAC0中12位 DAC 精度的任何信息?

我在 SAC0中找不到有关12位 DAC 精度的信息(INL、DNL、偏移误差、满量程误差、增益误差...) 数据表中。

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    MSP430F2311 SAC-L1不包含12位 DAC、仅提供6位 DAC 作为 eCOMP 的基准电压。 路线图上即将推出的器件将包括 SAC-L3、它们具有您所指的12位 DAC。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的答复。
    我不知道这个。

    我知道。

    UchIDA-k