This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5859:从工作模式到低功耗模式3的转换时间有多长?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603856/msp430fr5859-how-long-the-transition-times-from-active-mode-to-low-power-mode-3

器件型号:MSP430FR5859

你好。

我有疑问。

从工作模式到低功耗模式3的转换时间有多长?

例如、在执行程序以设置低功耗模式3后、降低电流消耗所需的时间是多久?

我只能在数据表中找到从 LPM 3唤醒的时间的转换时间规则。

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchida、

    从工作模式到低功耗模式的转换需要一个时钟周期。

    此致、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    感谢你的答复。
    我知道。

    UchIDA-k