This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430上的抗混叠

Guru**** 2594690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604693/anti-aliasing-on-an-msp430

我正在寻找一款具有12位以上 ADC 的微控制器用于模拟信号处理应用、我想知道 TI 的任何微控制器是否预制了抗混叠滤波... 片上或某些评估套件上、可随 MCU 一起购买。

我不限于 MSP430系列、不过如果有一个具有抗混叠功能的 MSP430、我认为它 足以满足我的应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抗混叠滤波器可与 ADC 输入前的 RC 低通滤波器一样简单。 我不知道任何包含的滤波器、因为滤波器设计取决于您的工作条件。