This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432-RTOS:MSP432软件复位 TI 驱动程序

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604615/rtos-msp432-rtos-msp432-software-reset-ti--driver

器件型号:MSP432-RTOS

工具/软件:TI-RTOS

你好、冠军、

您是否知道我们可以从何处获取用于 MSP432的 TI-RTOS 中的软件复位 TI-驱动程序和示例?  

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    目前、我们没有软件复位驱动程序、但已向 SW 团队提出请求。

    同时,您可以使用看门狗驱动程序强制进行复位(如果您需要任何有关设置的帮助,请告诉我)或调用 driverlib API,如 map_sysctl_rebootDevice();

    希望这对您有所帮助。

    David