This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:用于在编程后复位处理器的 BSL 命令

Guru**** 2595630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604324/msp430fr2433-bsl-command-for-resetting-processor-after-programming

器件型号:MSP430FR2433

团队、

当为 MSP430FR2433使用 BSL 时、我知道 SetPC 命令可被用来让程序在通过 I2C BSL 进行编程后执行。 在用户指南 SLAU610中、表6列出了包含 SetPC 但不包含特定复位命令的内核命令表。 第4.11节中提到了此重置调用。

是否有未列出的命令用于此复位、或者作者是否希望用户通过其应用程序代码(看门狗超时等)调用 PUC 或 POR?

最后、脚本编写器示例还显示了 SetPC 命令。 如果有特定的 reboot / reset 命令、是否有脚本程序示例说明了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    没有针对 BSL 的复位命令。 第4.11节中提到的复位调用建议使用 RST 引脚复位器件。 要调用 FR2433上的 BSL、主机必须能够访问 RST 和 TCK 引脚。 因此、假设主机可以访问该引脚。

    另一个选项是使用您已经提到的 SetPC 命令、但我认为使用 RST 引脚更容易。 希望这对您有所帮助!

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="deep search"]

    是否有未列出的命令用于此复位、或者作者是否希望用户通过其应用程序代码(看门狗超时等)调用 PUC 或 POR?

    [/报价]

    猜猜这(以 BOR 结尾的 TI 文本文件)可以正常工作...

    @120
    A5 02