This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:查找适用于具有 PM 总线的从应用的应用手册/信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601148/msp430fr2311-looking-for-app-note-info-for-slave-application-with-pm-bus

器件型号:MSP430FR2311

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 您能不能为任何有关 MSP430作为使用 PM 总线的从属设备的配套资料/应用手册提供帮助

有一个应用手册 SLAA386A 将 MSP430显示为主器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    遗憾的是、我们仅将 MSP430作为 PM 总线主控使用、没有任何东西可以将 MSP430作为从器件进行展示。 如果您的客户在将器件作为从器件进行开发时有更具体的问题、我很乐意提供帮助。 最好的开始位置仍然是查看上面的应用报告。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Caleb。 您愿意与客户通话?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    我叫 Chuck Sampson、是我们的1500 W LED 电源设计的首席技术工程师、该设计将使用 MSP430 I2C 通信 Randhir 正在讨论。 我们还需要一周的时间来编写代码和进行调试。 现在、我正在收集资源和进行规划。 在我们开始编码后、我相信我们将为您提供详细的问题。 感谢您迄今提供的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    (实际上)最好能满足客户需求并更好地了解他们的应用。 我相信 Randhir 会帮您解决您可能遇到的任何问题。 感谢您的联系。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gents:

    我现在要关闭这个线程。 如果您对此主题有任何疑问、请随时创建新的 E2E 帖子、我可以在其中为您提供帮助。

    此致、
    Caleb Overbay