This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:"VCORE 电平必须一次只增加/减少一个电平。"-- Rev.F 是真的吗?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604218/msp430f5418a-it-is-critical-that-the-vcore-level-be-increased-decreased-by-only-one-level-at-a-time-----is-it-true-for-rev-f

器件型号:MSP430F5418A

您好!

我在 SLAU208P.pdf 的 P108-p109中找到了标题点。  

那么,特别是 Rev.F 是否正确?

我很抱歉这个问题。 我需要针对我的客户的库存问题询问此问题。 如果客户做出决定、我们将非常感谢您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南适用于5xx/6xx 系列中所有芯片的所有修订版本。
    进行修订 f 在这方面没有任何变化。