This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:USB 接口 MSP430F552x

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603932/ccs-msp430f5528-usb-interface-msp430f552x

器件型号:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

我正在构建一个 USB 接口、通过 USB 接口将10MB 的文件从外部闪存器件传输出去。 目标是在丢弃任何数据包的情况下尽可能快地传输文件。 我计划修改 USB 开发套件中的示例#C6_SendDataBackground、并希望获得有关入门的任何建议。 我还希望获得有关共同问题、可能问题或此应用的任何经验的任何指导。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    有一类 USB 专为高速传输文件而设计-海量存储类(MSC)。 当您制作 MSC 类型 USB 设备时、当 MSP430 USB 在 PC 上进行枚举时、它甚至可以像拇指驱动器一样显示在 PC 上。 USB 开发套件包括一些 MSC 代码示例。 dev.ti.com/.../

    使用 MSC 时、您可能需要实施/支持某种类型的文件系统类型处理、如 FatFS。 我们还在 USB 开发套件中提供了包含 MSC 的 FatFS 示例: dev.ti.com/.../

    我希望这有助于为您提供有关如何开始使用的一些提示。

    此致、
    Katie