This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:lnk_msp430fr5994.cmd 问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR5962, MSP430FR5964, MSP430FR5992, MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604095/msp430fr5994-lnk_msp430fr5994-cmd-issue

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5962MSP430FR5964MSP430FR5992

 附加的链接器命令文件"lnk_msp430fr5994.cmd"存在问题:

e2e.ti.com/.../lnk_5F00_msp430fr5994_5F00_notOK.cmd.txt

e2e.ti.com/.../lnk_5F00_msp430fr5994_5F00_OK.cmd.txt

 
此 零件现已更改:

   #ifndef __large_data_model__
       .text            :{}> FRAM          /*代码                     */
   其他
       .text            :{}>> FRAM2 | FRAM /*代码                     */
   #endif

由此:

   #ifndef __large_code_model__
       .text            :{}> FRAM          /*代码                     */
   其他
       .text            :{}>> FRAM2 | FRAM /*代码                     */
   #endif

现在它运行良好。

此问题也会影响此文件:
   lnk_msp430fr5962.cmd
   lnk_msp430fr5964.cmd
   lnk_msp430fr5992.cmd
   lnk_msp430fr5994.cmd
   lnk_msp430fr59941.cmd
可能还有其他人。

您能否确认此更正正确吗?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    我将与拥有链接器文件的团队一起研究这个问题、并返回给您。 在使用大型代码模型时、您之前是否看到过错误、或者您只是通过检查链接器文件来观察到这一点?

    此致、
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    非常感谢您指出该问题。 我现在可以确认问题(例如、小数据模型但大代码模型会出现此问题)-默认情况下会将其屏蔽、因为 CCS 中的默认设置是受限存储器模型。 我还可以确认您的更正。

    我已将问题提交至待解决的地方。 再次感谢您的关注。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Katie

    感谢您的快速支持。

    此致、Bernd