工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在 MSP-EXP432P401R LaunchPad 上有一个使用 TI-RTOS 的工作代码、其中包含 SPI 和 UART 驱动程序。 我目前正在尝试在我们最近设计的与 MSP-EXP432P401R 设计类似的另一个电路板上运行此代码。 但是、在使用 CCS 运行时代码被卡住、并且只有在我禁用"enablePerf"(启用性能调节功能)时代码才能运行、然后 SPI 驱动程序无法在8MHz 时正确初始化、因为 SMCLK 为3MHz、低于比特率。 但是、同一代码在 MSP-EXP432P401R 中运行得非常好 。
是否有人可以告诉我可能导致此问题的原因或硬件/软件错误?
如果您需要更多详细信息、请告诉我。
谢谢、
Nalika。