This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5972:RAM_TEST

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603892/msp430fr5972-ram_test

器件型号:MSP430FR5972

您好、专家、

我 将 MSP430FR5972控制 器用于我的项目、因此我需要测试一系列具有多种数据模式(AAAA、5555、0000、FFFF)的 RAM。

是否有任何代码片段可用于此测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    您始终可以从感兴趣的 RAM 部分(通过指针)在应用程序中手动初始化数组。 或者、也可以使用一些编译器和链接器命令来执行此操作。 如需更多信息、请参阅编译器用户指南和 CCS 用户指南。

    编译器用户指南:
    www.ti.com/lit/slau132

    CCS 用户指南:位于以下网页的底部。 请参阅 CCS 版本的用户指南。
    www.ti.com/.../ccstudio-msp