This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5994:CAN#39;t 从 EnergyTrace 切换到 EnergyTrace++

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, ENERGYTRACE, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603910/ccs-msp-exp430fr5994-can-t-switch-from-energytrace-to-energytrace

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACEMSP430FR5994MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我最近获得了 MSP-EXP430FR5994开发套件(硬件版本1.2)、并且一直在尝试使用 EnergyTrace 的演示示示示示例以监控能耗。  我想切换到 EnergyTrace++以查看我可以检测到的其他内容、但该选项不可用(EnergyTrace 菜单栏上的"切换到 EnergyTrace++"按钮呈灰色显示)。  我认为 EnergyTrace++应该可用于此硬件、并想了解如何启用 EnergyTrace++支持。

我使用的是 Code Composer Studio 版本7.2.0.00013。  在 Windows->Preferences->Code Composer Studio->Advanced Tools->Energy Trace Technology 下、我选择了"EnergyTrace+[CPU State]+[外设状态]"单选按钮。  对于我的项目,在“项目->属性->调试-> MSP43x 选项->低功耗模式设置”下,我选择了“启用超低功耗调试/LPMx.5调试”选项。  我可以使用 EnergyTrace、但无法切换到 EnergyTrace++。  是否还需要设置其他设置才能启用 EnergyTrace++?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、

    EnergyTrace ++适用于 MSP430FR5994器件。 使用 LaunchPad、您还可以使用正确的仿真器来启用该功能。 您的设置似乎正常。 我还尝试了 MSP430F5994LP 与 CCSv7.1和 CCSv7.2搭配使用、并且能够使 EnergyTrace++正常工作。 是否可以在出现问题时发布快照或 CCS?

    另一个要尝试的方法是清除 EnergyTrace 的临时文件夹、以确保没有任何问题。 位于 C:\Users\[YourName]\.TI-trace。 此".TI-trace"文件夹包含 EnrgyTrace 临时设置。 清除此项、然后尝试新项目、例如 MSP430Ware 中包含的 SPI 示例之一、以查看是否可以再次启用 EnergyTrace++。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    我在用户目录中看不到".TI-trace"文件夹。  我无法在 C:\Users\[用户名]、C:\Users\[用户名]\ti 或 C:\Users\[用户名]\workspace_v7中找到它。

    我关闭了工作区中的所有活动项目、从 MSP430Ware 中的示例(msp430fr5994x_lpm4-5_02)中启动了新项目、构建了该项目并启动了调试会话。  然后、我取消了调试会话并启动了 EnergyTrace 会话。  下面是 EnergyTrace 选项卡的屏幕截图。  请注意、右侧的"Switch to EnergyTrace++(切换到 EnergyTrace++)"按钮呈灰色显示。  我还应该尝试其他什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    我只是为了重现您的情况而打捆。 您的问题是、您必须先有一个活动的调试会话、然后启动 EnergyTrace、或在 EnergyTrace 首选项菜单中启用自动启动 EnergyTrace。 如果没有活动的调试会话、您将无法启用 EnergyTrace++。

    因此,我的步骤是:

    *所选代码示例(在本例中为 msp430fr599x_euscia0_spi_09.c)
    *单击"调试"以开始下载固件和调试会话
    *等待调试会话在 main 开始时停止
    *单击 Tools -> EnergyTrace 以启动 EnergyTrace
    *选择 EnergyTrace++
    *按 Play 运行代码和 EnergyTrace。