请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 尊敬的支持者和用户
在我介绍我的问题之前、我会向您提供一些信息、您可以使用这些信息来回答我的问题:
-已用硬件:MSP-EXP432P401R-Evalboard (深色表面的旧版本)
-软件:CCS 6.1.3中的 C++固件
我的目标是将电流消耗降至最低、以节省电池电量。 那么、我将尝试激活 LPM3。
在 CCS 中、控制器似乎进入了 LPM、但我测量的电流高达2mA、当我查看数据表时、电流真的很高。 我正在使用外部电源单元并拔出所有跳线(3.3V、5V、TXD、RXD、LED...)。
您可以在随附的 files.e2e.ti.com/.../Lpm.he2e.ti.com/.../8156.code.zip 中查看我的代码的相关部分
有两个实现的类:LpmCtrl 和 Lpm。 LPM 启用低功耗模式。 LpmCtrl 控制哪些 LPM 应被激活。
我的错在哪里? 有人看到问题了吗?
此致
Aaron