This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:使用 MSP430板将 SRAM 中的数据备份到 FRAM。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-FRAM-CTPL, MSP-FRAM-UTILITIES, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603166/ccs-msp430fr5969-backup-data-in-sram-to-fram-with-msp430-board

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:TIDM-FRAM-CTPLMSP-FRAM-UTILITIES

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我询问了一个有关在特定存储器中保存数据的问题。 ( https://e2e.ti.com/support/development_tools/compiler/f/343/p/601090/2212990#2212990) 

我现在想知道如何将数据从 SRAM 移动到 FRAM。

我正在尝试从应用中备份中间数据、这些数据将保存在 SRAM 中。  

是否有任何有关它的文档或示例代码?  

如何将数据从 SRAM 移动到 FRAM?

此致、  

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirae 您好!

    也许我完全没有在这里指出一点、但只需将 SRAM 数据复制到使用 PERSISTENT pragma 在 FRAM 中声明的变量中。 《FRAM 最佳实践应用报告》(SLAA628)中介绍了这一点: www.ti.com/.../slaa628.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将特定地址中的数据移动到另一个地址。  

    例如、如果有一个温度感测应用、SRAM 中将有一些感测数据。

    该应用正在检测温度并将检测到的数据保存到 SRAM 中、但我希望在器件检测到电源故障时将其移至 FRAM 中。

    我不知道我的理解是否正确、

    如果我使用 PERSISTENT pragma、代码编译时该变量会保存在 FRAM 中、这是否正确?

    这不是我要做的、 我想在应用程序运行时移动数据。  

    此致、  

    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 MSP-FRAM-UTILITIES 软件包中包含的 TIDM-FRAM-CTPL 资源。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。  

    本文档就是我要查找的内容。  

    此致、  

    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了有关 CTPL 的文档(tidu885-Intelligent system state restoration after power failure with compute Through Power Loss utility)

    我对以下数字的估计位置和方法很好奇

    图4. Ctpl_enterShutdown ()执行时间为1MHz

    图10. CTPL 在中断被禁用的情况下进入关断或 LPM4.5。  

    图11. 从 CTPL 关断状态唤醒

    您 是否知道选择了哪个位置来测量电压和电流?  

    哪种工具用于估算?  

    此致、  

    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些测试是使用在 MSP430FR5969器件上编程的 CTPL 库执行的、并使用直流电源、示波器和功率分析仪进行记录。

    此致、
    Ryan