This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:FR2433的负载电容

Guru**** 2591620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603284/msp430fr2433-load-capacitance-of-fr2433

器件型号:MSP430FR2433

当从温度补偿晶体振荡器(TCXO)加载32K 时、FR2433的负载电容是多少? 这些信息是否已在某些文档中提供、或者是否需要进一步测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有 TCXO、为什么需要负载电容? 如果您是指输入的电容、则数据表显示了3pF 至5pF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    另请查看以下应用手册、该手册详细介绍了 MSP430所连接的振荡器晶体。

    http://www.ti.com/lit/slaa322