This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:用于 NFC 评估板的编程器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, NFC-DATALOGGER-EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603695/msp430fr5969-programmer-for-nfc-evaluation-board

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFNFC-DATALOGGER-EVMMSP-FET

我希望购买由 MSP430FR5969处理器驱动的 NFC-DATALOGGER-EVM 板来评估 NFC 功能。 是否可以使用 MSP-FET430UIF 或 launchpad 板对此板进行编程、或者我是否需要更新的 MSP-FET?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 MSP-FET430UIF 或 LaunchPad eZ-FET 对 MSP430FR5969器件进行编程时不应出现任何问题、因此不需要 MSP-FET 工具。

    此致、
    Ryan