This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:是否可以在 MSP430FR6989 Launchpad 上使用 GUI?

Guru**** 2593040 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603561/msp430fr6989-is-gui-is-possible-on-msp430fr6989-launchpad

器件型号:MSP430FR6989

您好!

我想知道 MSP430FR6989上是否可以使用 GUI?  

如果是、我该怎么做? 请告诉我要执行的步骤。

非常感谢。

此致、

Shardul Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shardul,

    可以使用 MSP430FR6989反向通道 UART 通信与 PC GUI 进行交互。 您应该能够在设备管理器的 COM 端口下看到 LaunchPad 枚举为应用 UART、因此可以使用任何支持串行端口通信的平台开发 GUI。 我还建议您查看 TI 的 GUI Composer 工具。

    此致、
    Ryan