This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG430:在 MSP-GANG430的 SD 卡中可以安装多少个程序

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603035/msp-gang430-how-many-programs-can-be-installed-in-a-sd-card-of-msp-gang430

器件型号:MSP-GANG430

主席先生,

我只能在尺寸为4Gb 的 SD 卡中加载一个映像 。

是否有任何解决方案可以在该 SD 卡中添加更多程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、qwert、

    由于您提到 SD 卡、我认为您实际上必须使用 MSP-GANG (LCD 屏幕为黑色)、而不是 MSP-GANG430 (LED 系列为灰色、无屏幕)? 您可以确认吗?

    SD 卡只允许1个映像可用于编程-请参阅 MSP-GANG 用户指南 www.ti.com/.../slau358 第2.1.9节通过 SD 卡进行编程。 它提到、即使存在多个映像、也会使用找到的第一个映像-因此请确保根目录中只有一个扩展名为.mspangbin 的二进制文件。 为了简单起见、SD 卡实际上更多地用于独立模式使用-例如、使用案例是合同制造商让客户在 SD 卡上加载映像并将其交付给他们-然后 CM 只需插入 SD 卡即可 然后按"Go"开始使用正确的图像和设置对部件进行编程。

    如果您希望在 MSP-GANG 独立模式下提供多个映像、最好在没有 SD 卡的情况下完成此操作。 您可以在交互模式下在 GUI 中创建图像(请参阅用户指南的第2.1.4节)、然后在 GUI 中按"Save to Image"按钮。 这会将映像保存到 MSP-GANG 内部存储器中。 您可以在 MSP Gang 编程器中存储多达96个不同的映像(具体取决于映像大小)。 请参阅用户指南 www.ti.com/.../slau358中的第2.1.7节"创建和使用映像"。 保存图像后、您可以在独立模式下使用它们、方法是使用工具上的按钮选择图像、以导航至 MSP-GANG 显示屏上的正确图像。

    我希望这有助于澄清问题。 如果您有一个特定的 MSP-GANG 用例、并且您对启用有更多的疑问、请告知我们、我很乐意为您提供帮助!

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、

    1。 您所说的用户指南内部存储了96个映像。(SLAU358M–2011年9月–2017年5月修订),它是否对硬件进行了任何更新更改。 由于(SLAU358–2011年9月)、(SLAU358D–2011年9月–2013年5月修订)和(SLAU358H–2011年9月–2015年2月修订)起,只能在内部存储16幅图像。 我是否想知道2017年修订版中是否存在打印错误。

    2.在我的 MSP-GANG 编程器中、只能存储10个映像、我不知道为什么? (所有10个程序的存储器大小仅为10kb。)

    3.我想知道 MSP GANG 编程器的内部存储器吗?

    我使用的 MSP GANG 编程器是硬件版本:1.01

    此致、
    Quert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、qwert、

    1和2。 这不是打印错误-有固件更改,而不是硬件更改。 请参阅 图2-16下面"注释"中的用户指南 www.ti.com/.../slau358、其中说明"自版本1.2.1.0以来、图像数量已从16 (每个512KB)增加到96 (每个64KB)..." 等等 基本上、如果您希望拥有更多、更小的图像、则需要使用最新的固件版本。 您是否已从 MSP-GANG 工具文件夹或此处下载该软件的最新版本(1.2.8.0) :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    3.我在图2-16下面提到的同一"注意"提到可用的总图像内存为6MB。 请注意、映像不仅包括器件中的二进制代码、还包括用于编程的设置和器件的配置信息。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      感谢 Katie 现在能够在内部存储器中加载更多程序映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 我很高兴能够提供帮助。
    -Katie