This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:AVCC1、AVCC2、DVCC1和 DVCC2分别为哪些模块供电?

Guru**** 2593080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603352/msp432p401r-what-modules-do-avcc1-avcc2-dvcc1-and-dvcc2-power-seperately

器件型号:MSP432P401R

您好!

如标题所示、AVCC1、AVCC2、DVCC1和 DVCC2分别为哪些模块供电? 我有2个样本、其中 DVCC2和 DVSS2之间的阻抗约为10欧姆。 我想知道导致这种情况的模块或 I/O。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DVCC 正在支持芯片的数字部分。
    因此、大多数模块都使用它。
    您对 DVCC 和 DVSS 之间10欧姆电阻的描述似乎是器件损坏。
    器件是否已在使用中?
    您能想象一下什么会损坏芯片吗?
    您是否只有这2个芯片、或者您是否有更多芯片还可以?

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的测试板上的2个芯片已损坏。 我已经检查了电路板上的其他电路、但无法确定问题所在。 因此、我想如果我知道 DVCC2在芯片中为哪个模块供电、我可以更轻松地分析这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您的电源轨在您的电路板上是怎样的?
    您是否为每个 DVCC1、DVCC2通道提供了单独的电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是,设备已在使用中。
    如果设备损坏,您能告诉我可能性。

    此致、
    Rajashree
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、根据我的理解、器件已经正常工作、现在已损坏、对吧?

    为此,请您考虑以下文件