This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603635/msp430fr5969-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

尊敬的所有人:

我认为封装信息中的尺寸不是错误的。 或者我不了解 TI 的尺寸系统。 数据表提到它们都在"边界"中。 但似乎太小。 下面是 MSP430FR5969的维度信息。 宽度和高度是否仅为7.8mm? 这看起来真的很小。 此外、间距为"44 x 0.50"、这意味着什么?

此外、6.15和5.85的尺寸是多少?  

请给我启迪…

此致、

Suh、Sukho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.8 mm 方形的尺寸听起来是正确的。

    44x0、50意味着焊盘之间的0.50毫米"中心"有44个实例(重复)。 这是合理的、因为有48个焊盘、但4侧各端的焊盘没有相邻焊盘的中心。

    尺寸6、15/5、85描述了最大/最小范围。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Bill。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我明白了。 谢谢你。