This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:Keil 上的 MSP432ware

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600263/msp432p401r-msp432ware-on-keil

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP432WARE

大家好、

     我遇到了一个简单但令人烦恼的问题。当我想在 Keil5上安装 MSP432ware 时、我下载并将其安装在 Keil "包安装程序"中。但在"extract arm_相关_fast_opt_q15.c"过程中、每次都停止。我尝试双击下载的包、或重新启动计算机、或 作为管理员运行 Keil "包非安装程序" 它们可以正常工作。顺便说一下、我的操作系统是 Win7 Ultimate。

                                                                                                                                                        谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SimpleLink SDK 目前是受支持的套件。 TI Resource Explorer 上提供了 Keil 的"入门"指南

    在"Development Tools -> Integrated Development Environments -> Keil MDK-ARM -> User's Guide"下。  

    本文档的前几节之一介绍了器件系列包的安装。

    此致、

     Bob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Bob

         我已成功安装器件系列包。我的问题是在将 MSP432ware 安装到 Keil5的过程中。

                                                                                 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有新 的 MSP432项目、您应该使用 SimpleLink SDK。 有关这方面的详细信息、请参阅 Resource Explorer 中的

    Software -> SimpleLink MSP432 SDK -> Documents

    可以 在此处找到快速入门指南、其中包含一节有关从 Keil IDE 安装必要软件的内容。