This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F425:IAR 编译器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603366/compiler-msp430f425-iar-compiler

器件型号:MSP430F425

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、  

我正在尝试将我的板(msp430f425)与 stm32f401re 通信、但它无法正常工作、并且当我将 STM32与板连接时、msp430f425上的代码无法正常工作。 我不知道原因。 当我将 msp430f425连接到 PC 时, 电路板和 PC 之间有通信,但它发送和接收错误的数据。 此外、我还在 PC 和 STM32之间使用正确的数据进行通信。 是否有人可以帮助我了解原因 。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设您是指 UART 通信、则 MSP430F425上的波特率设置似乎不正确、需要进行调整(您可以通过 PC 测试该设置以确定何时正确发送/接收数据)。 您还需要确保一个器件的 TX 连接到另一个器件的 RX、而不是 TX 连接到 TX 和 RX 连接到 RX。

    此致、
    Ryan