This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:具有快速 Vcc 的系统模块

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603288/msp430f6779-sys-module-with-fast-vcc

器件型号:MSP430F6779

MSP430F67xx 具有 BOR 和 器件勘误表 SYS16。

它描述如下:

SYS16

在初始上电时、Vcc 超过 bownout 阈值并达到后

恒定电平、在 dV/dT > 1V/100us 的速率下 Vcc 会突然斜升

即使 Vcc 未被检测到、欠压条件也会被错误检测

低于欠压阈值。

 

因此、我对提高速度有疑问。

当 dV/dT 的斜率在小于1V 的波动中也超过这个价格时、是否有可能引起一个复位?

(I.e:0.95V/95uec)

此致、

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、即使在小于1V 的电压上发生突然斜坡、如果 dV/dt 大于1V/100us、也可以进行器件复位

    此致、
    Ryan