请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RGE24A、 MSP-FET
工具/软件:Linux
您好!
我有一段时间有机会使用 EVM、并有一个问题。 我已经能够通过 i2c 和我们 Linux 平台上的 MSP430-i2cbsl 工具将新映像加载到电路板上、唯一的问题是、闪存后、需要我手动重启电路板以使其运行新的 FW。 是否有人可以回答我对该工具的问题? 我在 www.ti.com/.../swra500.pdf 上找到了该指南 、但它在故障排除方面没有太大帮助。
感谢您的帮助!