请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在我的程序中、主器件(MSP430)向从器件发送一组数据、其中一个数据(R_hex)通过按下按钮 P1.1保持变化。 我对此有两个问题:
我已将数组声明为“volatile unsigned char TxData [] ”而不是“const char”,并得到以下错误:
-常量表达式中常量变量的使用在 C 中是非标准变量
-表达式必须具有常量值
2.我不确定如何启用这两个中断。 我能否在 P1_ISR 中断内部启用 USCI 中断、并且一旦按下按钮并设置 P1IFG、就启用发送中断 UCBxIE |= UCTXIE?
提前感谢您的帮助。