This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:CC1310

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602992/msp430f5529-cc1310

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: CC1310

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

我有 GPS 与 MSP430F5529 (第一个器件)配合使用。 此外、我还有另一个具有两个 CC1310的器件、该器件使用 Grove LCD 向我显示坐标。 我将其中一个 CC1310作为 TX 连接起来、通过 LCD 将数据发送到另一个 CC1310 Rx。 我需要的是 TX、我需要它与 MSP430F5529配合使用以将 GPS 坐标发送到 RX、然后在 LCD 上向我显示它。 我现在得到的范围是300米。 主要的问题是如何让具有 MSP430F5529的 Launchpad 与 CC1310 Launchpad 进行通信、因为这两个 Launchpad 都将向 CC1310 RX 发送坐标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来、您需要将通信格式化为每个 TX 器件具有特定 ID 字节的数据包。 这样、接收器就可以解释信息的发送位置。 如果两个发送器同时发送数据并导致数据包损坏、则还需要进行 CRC 数据验证。

    此致、
    Ryan