大家好、
如果有人问我这个问题并回答了这个问题、请原谅我、但我找不到涉及这个主题的上一个帖子。
我们使用 TI DriverLib 和定序模式下的 ADC14、通过 MSP432P401R 微控制器读取一组不同的电压。
我想知道是否可以使用 ADC14模块读取内部带隙基准。 我假设这将涉及将带隙连接到一个或多个输出引脚、然后将其连接回 ADC14上未使用的输入、但我可能会弄错。
如果有人能举例说明如何使用 DriverLib 来实现这一点、我将特别感激。 我们只想用这个方法来确信我们的 ADC 读数是稳定的-带隙应该是稳定的和稳定的。
提前感谢您的任何帮助、致以诚挚的问候、
Scott