This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:通过 UART 发送和接收数据的示例代码

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602986/msp430f5529-sample-codes-for-data-transmission-and-reception-via-uart

器件型号:MSP430F5529

大家好、有人能为我提供几个从 UART 接收和传输 MSP430F5529数据的基本示例吗?
提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 driverlib 库、有几个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定如何安装 driverlib 库??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一批示例(包括 UART)可从 MSP430F5529产品页面的"工具和软件"下下载。 MSP4305529LP Launchpad 页面的"更多文献资料"下还有另一组内容(假设这是您使用的电路板)。

    这些是分别编号为 SLAC300J 和 SLAC623C 的 TI 文档。

    您可能可以使用其 Resource Manager 将其直接下载到 CCS 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    资源管理器是您获取 driverlib()的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢大家!