This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5659:端口引脚在调试和释放模式下均打开

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602935/compiler-msp430f5659-port-pins-are-turning-on-in-both-debug-and-release-mode

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

我在编译后会遇到一些奇怪的问题。 端口引脚未开启偶数代码执行、寄存器视图也显示为高电平。

可能是什么问题。 我使用的是 CCS 6.0.1。

仅当特定端口(即端口4.5和端口4.6)用于打开24V 交换机时才会发生(maxim)

代码以前工作过,最近出现此问题。

请有人建议任何解决方案?

提前感谢

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    感谢您发帖。 我有几个问题可以尝试更好地了解情况、以便我们能够提供帮助:

    1.您提到代码以前可以正常工作,但现在您才会看到此问题。 如果您获取当前代码并在新器件上试用该代码-您仍然看到问题吗? (排除硬件问题与软件问题)
    2.您提到"Register"视图也显示引脚为高电平。 您能否显示 P4OUT、P4DIR 和 P4SEL 的完整寄存器视图? 这是为了检查除了 P4OUT 之外的器件是否处于错误状态(例如、如果引脚复用已更改)
    3.您能否显示 P4.5和 P4.6的初始化代码-您只是将它们用作 GPIO 输出吗? 或将其用于计时器输出功能?
    4.同一端口上的其他引脚是否用于代码中的其他功能? 您可以尝试在文件中进行查找搜索(例如 CCS 中通常为 Ctrl + H)、以查找项目中 P4OUT、P4DIR、P4SEL 或 PBOUT、PBDIR、PBSEL 的每个实例 (这假定您使用的是寄存器级代码而不是 driverlib -对于 driverlib、您可能需要搜索不同的关键字)。 当您找到这些寄存器的实例时、您能否分辨其中的一些实例是否可以清除、例如 P4DIR 寄存器(可能是使用=而不是|=作为示例?)

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    感谢您的输入、仔细检查了代码、我发现了问题并解决了问题、在同一端口上启用了 UART、该端口从其他代码复制。

    现在删除了该代码、它现在可以正常工作。

    谢谢、

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    很棒! 我很高兴听到您能够解决您的问题。 如果您遇到其他问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Katie