This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5529:"中断优先级=-1"?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602496/rtos-msp430f5529-what-is-the-meaning-of-interrupt-priority--1

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

大家好、   

在下图中 ,“中断优先级=-1 ”的含义是什么?  此图片来自   TI-RTOS 用户指南的"TI-RTOS Driver Hwi for MSP43x Devices"部分。

此致、

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilbert、

    TI-RTOS 中的中断优先级值为-1将使分配的中断保持其默认优先级、数据表的表6-1记录了该中断的值。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    是否可以更改中断优先级?
    此致、
    Gilbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilbert、

    您不能、但只要没有多个中断等待处理、优先级就无关紧要。 您还可以嵌套中断、以从处理一个 ISR 跳转到另一个 ISR、而不管其优先级如何。 《用户指南》第1.3节提供了更多信息。

    此致、
    Ryan