This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:闪存程序 Vai I2C 通信

Guru**** 2925480 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602831/msp430f5329-flash-program-vai-i2c-communication

器件型号:MSP430F5329
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

大家好、

尝试通过 I2C 通信在 BSL 上刷写程序、使用 Msp430F5329控制器、我根据此数据表浏览 BSL 数据表 SLAU319M、能够使用 I2C 通信在 BSL 上刷写程序、 但 MSP430F5329数据表没有提到我要使用的引脚、但清楚地提到 了用于数据 TX 的 P1.1和用于 UART 方法的数据 RX 的 P1.2、

 现在、我不确定要使用哪种 I2C 引脚。

P4.2/PM_UCB1SOMI/PM_UCB.S.
P4.1/PM_UCB1SIMO/PM_UCB1SDA

 或

P3.0/UCB0SIMO/UCB0SDA
P3.1/UCB0SOMI/UCB.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahdhu、

    默认 BSL 仅通过 UART 接口进行通信、而要使用 I2C、您需要通过 I2C 外设接口创建和上传自定义 BSL。 请查看 SLAA450和 MSPBSL 工具页面上提供的 custom_BSL 软件包。 您可以使用 MSP430F522x I2C 源项目作为起点。 e2e.ti.com/.../

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayan、

    感谢您提供快速回放、我们将根据您的建议创建 custom_BSL。