This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5438:MSP-EXP430F5438试验板

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601676/msp-exp430f5438-msp-exp430f5438-expreiment-board

器件型号:MSP-EXP430F5438

大家好、

对于 USB 驱动程序安装,它表示它与32位或64位 Windows PC 兼容。 我尝试在 Windows 10 64位中安装, 但失败了。 是否有人能帮助尽早解决此问题?

我的怀疑是

1) 1) 能否在 Windows 10 64位笔记本电脑中安装。

2) 2)如果不是、请帮助 我解决问题

此致、

Rajashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您要安装什么、CCS/IAR 或仅安装驱动程序?

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想安装 USB 驱动程序。 我从用户指南中下载了 zip 文件,然后按照 pdf 中的步骤执行操作后,在步骤3“The installation cannot be run by directly launching the MSI package (无法通过直接启动 MSI 软件包运行安装)”中显示错误。 必须安装.exe”。 安装 Windows 安装程序 TUSB3410时出现此错误。 请尽快帮助我。
    OS-Windows 10 64位(酷睿 i7)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我想尝试一下星期一(2017年6月12日)给我的解决方案,但我认为我的问题是不同的。 请查找所附文档以进一步了解

    此致、

    Rajashree

    e2e.ti.com/.../MSP_2D00_EXP430F5438.docx