器件型号:MSP-EXP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 MSP-EXP432P401R 开发板、并希望使用驱动程序 API 测试 I2C 器件。 我有2块板、其中一个板将配置为主板、另一个板将配置为从板。 我尝试使用 I2C 驱动程序 API 的可用示例、这些示例是 一个器 件中的 i2c_master_w_multibyte-master_code 和另一个器件中的 i2c_master_w_multibyte-slave_code。 器件 SDA 和 SCL 引脚均使用外部上拉电阻器相互连接。
上面实验中的问题是发送数据和代码的主器件将进入 I2C ISR、但从器件不接收任何数据、并一直等待接收一些数据。
我们需要对示例代码进行任何更正吗? 或者、我一直尝试搜索、但无法找到解决方案。
注意:我在没有驱动程序库的情况下进行了测试、这意味着我尝试了主器件和从器件的寄存器级示例代码。 这对于从器件和主器件都很好。