This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5229:使用 Spark Fun GPS 模块时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5229, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602650/msp430f5229-trouble-using-spark-fun-gps-module

器件型号:MSP430F5229
主题中讨论的其他器件:Energia

大家好、我使用的是 SparkFun GPS 模块(链接如下)、在正确连接 MSP430上的 RX 和 TX (我认为)时遇到了问题。 为了确保正确连接、所使用的库和示例代码将显示串行数据(时间、日期、lat、long 等)、在该数据中、将出现开始递增的所有零预期值。 我目前分别使用引脚3和4、RX (1)和 TX (1)。 但是、此连接不起作用。 我尝试了 RXD 和 TXD 引脚、成功地在串行监视器上读取 NMEA 数据、但这是原始 NMEA 数据语句、告诉我该库未被使用。 如果能深入了解可能出现的问题、我们将不胜感激。 注意:Arduino 板上的库和示例代码工作正常。

GPS: www.sparkfun.com/.../10920

库和示例代码(TinyGPS++): learn.sparkfun.com/.../example-sketch-tinygps-serial-streaming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F5229

    我正在使用 msp430f5229、并且在使用 SoftwareSerial 库时遇到问题。 如何在 Energia 中将引脚定义为该板的软件串行。 我正在尝试将摄像头和 GPS 模块连接到电路板。 摄像头当前使用 P3_4和 P3_3引脚进行 RX 和 TX (UART 串行)、因此 GPS 无法使用这两个引脚。 我使用的是 SparkFun venus GPS 记录器和 Energia IDE。如果有任何帮助、我们将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    这通常是一个移植问题、通常是移植到适当的引脚。 您能否检查库中的引脚设置并确保它们与 MSP 上的引脚相匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我不认为这个库是问题、如果我在代码中使用"Serial1"(使能硬件引脚、TX (1)和 RX (1))、它可以正常工作。 但是、这两个引脚将由摄像头使用。 我认为问题是为 MSP430定义软件串行器引脚。 为了完成此工作、移除跳线、旋转跳线等、我是否需要做一些不同寻常的事情? 我已经尝试使用 SoftwareSerial 命令、但它不起作用、数据表显示端口1和2是中断引脚、我认为这是我需要的、尽管如此、仍然是运气不佳。 如果您对如何将 SoftwareSerial 用于 f5529有任何了解、我们将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道软件串行端口是否正确、您可能需要在专注于 Energia 的43oh 电路板上提出问题、尽管现在似乎已经下降了。