This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:从 MSP-FET430UIF 迁移到新的 MSP-FET 问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5309, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602253/msp-fet-migrating-from-msp-fet430uif-to-the-new-msp-fet-issue

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其它部件: 、MSP430F5309ENERGYTRACE

您好!  

由于 MSP-FET430UIF 已停产、因此我只切换到了 MSP-FET、并且处理该问题时遇到了问题。 实际上、我为我们的新生产测试台订购了几个 MSP-FET、无法使其正常工作...

我使用 MSP-FET 在 CCS 6.1.3.00034中进行了编程和调试、但它看起来真的很不稳定、并且并不总是工作。 奇怪的是、它似乎与我正在编程的单元相关、但我知道这不是问题、因为当我切换回 MSP-FET430UIF 时、我始终可以对它们进行编程和调试。  

大多数时候、我会看到错误:"load program error"和"Cannot Erase memory"。

MSP-FET 和 MSP-FET430UIF 之间有何区别、它们可以使一个工作而不是另一个工作? 是否有任何特定要求?

如指定、我将使用  CCS  6.1.3.00034。我还尝试了 MSPFlaser 3.11、但我遇到了相同的错误。  

请帮助、

M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦! 只需意识到 MSP-FET 与器件一起工作、而当时我未将 MSP430电源电压强制为3V。  

    我的 MSP430在我的应用上被提供至1.8V。 我将电源连接到 MSP-FET 引脚4 (电压检测引脚)、因此、根据数据表、它应该将 JTAG 电压电平调整为此电源... 我让引脚2断开连接。

    刚刚做了更多的测试、发现如果我使用外部发生器强制施加1.82V 电压、但如果我让器件中的1.8稳压器产生的1.81V 电压、它就可以正常工作... 由于 MSP-FET 的额定工作电压为1.8V、为什么它在1.81V 时失败?


    此外、为什么它可以与 FET430UIF 配合使用、但不能与 MSP-FET 配合使用?

    谢谢你
    M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathieu、

    感谢您发布此问题。 我在这里的第一个想法是 CCS v6.1.3是一个旧软件。 此外、MSPFlasher 的版本为3.14。 尝试将这些更新为最新版本、并查看是否正常工作。

    另一个问题:您使用的是 TI 电路板还是定制电路板?

    - Travis 黑色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    大多数 MSP430器件(请说明您的项目使用的是哪一个)都有一个电源电压监控器、该监控器会将器件保持在复位状态、直到超过所需的阈值(在某些器件型号中、最高为2V)。 正如可以在 RST 线路上观察到的那样、您的 MSP430有可能永远不会退出复位条件。 因此、建议为 MSP 应用提供2V 或更高电压。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Travis:Ryan、

    Travis、我将尝试更新 CCS 和 MSPFlasher。 我会随时向您发布。 请注意、我使用的是定制电路板。

    供参考、这里是我的 JTAG 引脚:
    1. TDO
    2.未连接(NC)
    TDI
    4. VCC (1.8V)
    5. TM
    6.(常闭)
    7. TCK
    8.测试/VPP
    9.接地
    10.(常闭)
    11. RST
    12.(常闭)
    13.(常闭)
    14.(常闭)


    Ryan、我在我的应用中使用 MSP430F5309。 在1.8V 时从未遇到启动问题。 但是、我可以说我已经有一些"无法擦除存储器..." MSP-FET430UIF 发生生产错误、但与 MSP-FET USB 不同。

    谢谢你
    M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M:

    您的 JTAG 连接如图所示是正确的。 MSP-FET 具有内置的其他功能(ESD 保护、反向通道 UART、用于 EnergyTrace 测量的直流/直流转换)、这些功能可能会影响1.8V 电压下的运行。我将咨询工具团队以获取有关此问题的进一步建议。 请记住、1.8V 是 MSP430运行的绝对最低限制、任何轻微的电压下降都将超出 TI 的规格。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我同意您的看法、即 MSP-FET 不喜欢在1.8V 电压下工作。  请随时向我发送来自工具团队的建议。  

    同时、我正在修改 JIG HW、以便在编程阶段强制电压为2.2V。

    谢谢你

    M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、  

    更新到 CSS 版本:7.1.0.00016未解决此问题。 正如与 Ryan 所讨论的、我还认为这更多是与电压电源相关的问题。  

    最好修改 MSP-FET 的广播并将工作电压规格从1.85V 更改为3.6V ...

    如果您与"工具"团队的讨论中有任何权变措施、请告诉我。

    特拉维斯、Ryan、非常感谢您抽出宝贵的时间快速回答问题、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    工具团队的回应与我已经给出的反馈非常相似:

    "旧的 MSP-FET430UIF 在 JTAG 或 SBW 引脚上的电压会稍高一点、在这种情况下、它会通过 JTAG 引脚驱动器件的电源电压。 MSP-FET JTAG 线路上的电压是应计的,SBW 在1.8V 电压下无法可靠工作,某些器件上至少需要2伏电压。 此外、电压似乎为1.8V、但两个 FET 的测量值都为1.7x、会阻止闪存擦除。"

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    请确保相应地调整 MSP-FET 规格、以防止虚假广告、并让其他人解决此问题。

    祝你度过美好的一天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    如前所述、为了稳定 JIG、我计划使用外部电源进行编程、强制执行2/2.2V。 但是、我只是意识到 MSP-FET 具有一个内部可调电源、这可以真正简化 JIG 上的固定、因为我可以断开引脚4并将引脚2连接到 VCC 电源。 我测试了它、它工作正常!

    使用 MSPDebug、我想将电源调整为2V、但我注意到、每次 MSP-FET 与计算机连接/断开时、它都会将电源电压重置为3.3V (默认配置)。 默认电源电压是否可配置? 在文档中未找到...

    我提出这一问题的原因是、我的电路板具有绝对最大电源电压为2.4V 的外设、并且还连接到 MSP430 VCC 电力线。 然后、我可以看到这些外设存在风险、如果可以修改 FET 在加电时施加的默认电压、我可以降低这些风险。

    非常感谢!
    Mathieu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    如您在《MSP 调试器用户指南》(SLAU647)的表6中所见、MSP-FET VCC_TOOL 引脚在上电后的状态将为3.3V、并且在通过 JTAG/SBW 通信此类命令后仅更改为所需的目标 Vcc。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您确认此信息 Ryan。

    祝你度过美好的一天

    Mathieu