This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:CapTIvate 与 AD7142

Guru**** 2588115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/602753/msp430fr2532-captivate-vs-ad7142

器件型号:MSP430FR2532

尊敬的专家:


我正在使用电容式触控设计、从 EMC 的角度来看、该设计需要能够承受20V/m 的电压。 除了电容式触控控制器、我们可以假设设计中还有一个单独的主机 MCU。 功耗不是关键因素。 根据这些信息、您会如何将 CapTIvate 与 ADI 的 AD7142进行比较?


谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha、您好!

    CapTIvate 外设具有先进的 EMC 特性、可分别按照 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-4和 IEC 61000-4-2系统级标准提供最佳的传导噪声(10V RMS)、EFT (4kV)和 ESD (15kV)抗扰度。 有关详细信息、请参阅以下内容:

    www.ti.com/.../slay045.pdf
    software-dl.ti.com/.../ch_design.html

    CapTIvate 技术还提供具有接口/协议层的完整软件库以及用于与单独主机 MCU 进行通信的 I2C/UART 驱动程序 :software-dl.ti.com/.../ch_lib.html

    此外、MSP430器件还可以通过板载计时器、ADC、eUSCI、GPIO 和 FRAM 执行超出电容式触控感应范围的更多操作。 请提供有关您客户设计的更多信息、以便我们进一步讨论他们如何使用 CapTIvate 实现该设计。

    此致、
    Ryan